This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:TPSF12C1 的饱和条件

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C1, TIDM-1007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531841/tpsf12c1-saturation-conditions-for-tpsf12c1

部件号:TPSF12C1
主题中讨论的其他器件: TIDM-1007

工具/软件:

您好、

我们目前正在评估您的有源 EMI 滤波器产品“TPSF12C1",“,感谢、感谢您对以下技术问题的意见和反馈。

[问题 1]
在 TIDM-1007 的评估结果中、使用有源 EMI 滤波器的条件包括“8.8uH DM 电感器“。

这是否意味着、除非使用 DM 扼流圈(例如,8.8uH)来充分衰减差模 (DM) 噪声、否则即使共模 (CM) 扼流圈减小、AEF 的总体传导噪声 (CM + DM) 降低也会无效?
此外、您是否考虑使用 DM 电感器比简单地增加 X 电容器的电容更有效地抑制 DM 噪声?

[问题 2]
根据 TPSF12C1 数据表、INJ 引脚的线性工作范围指定为 2.5V 至 VDD–2V。
假设 VDD = 12V、如果 INJ 电压降至 2.5V 以下或超过 10V、我们可以理解内部放大器可能正在进入饱和状态。
相反、如果 INJ 电压保持在此范围内、我们是否可以假设其以线性方式运行并提供有效的消除输出?
根据这种理解、我们考虑使用波形 ① 来指示饱和、而波形 ② 似乎处于线性工作范围内。

请您确认我们的解释是否正确?

此致、
Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor

    我收到了您的问题。 我会尽快回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题 1:是的、AEF 仅在共模主导系统中工作。 如果系统具有主要的 DM 噪声、则它不会响应。 在这种情况下、我们建议添加 DM 扼流圈来滤除 DM 噪声分量。  

    可以通过两种方式过滤 DM 噪声 — 使用 DM 电感器或通过增加 X 电容器的容值。 两者都有效。 但增加 X 电容器超过一个点、它们会变得巨大而笨重。 这就是我们最终添加 DM 电感器的原因。  

    问题 2:是的、你的解释是正确的

    谢谢。此致、

    Naresh