This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:Vout 漏电流

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532610/tps562219a-vout-leakage

零件号:TPS562219A

工具/软件:

您好的团队、

您可以帮助检查以下问题吗?

谢谢!

步骤 1. VIN= 12V、输出、Eload=0.8A、EN=0

步骤 2. EN 从 0 -> 3.3V、测试电源轨满载 (0.8A)

当 EN 从低电平到高电平时、峰值电流为 3A、如下图所示、然后 IC 不起作用(以下说明中为 200mV)。  

将 SS 电容器从 0.01uF 调整为 0.1uF。 或者您还有其他建议吗?

同时、 VIN=12V、Eload=0A 时输出、EN=0、但 VOUT=200mV、如下所示。 这是正常的吗?

但 VIN=12V、Eload=0.8A、EN=0、Vout~0 时的输出、如下所示。

首先将检查 SW 引脚、但您有任何建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe Ko、

    将 SS 电容器从 0.01uF 调整为 0.1uF。 或者您还有其他建议吗?

    是的,你可以尝试增加 SS 时间期限… 通常、由于输出端子上的电容、电子负载会产生浪涌。

    同时、 VIN=12V、Eload=0A 时输出、EN=0、但  VOUT=200mV、如下所示。 这是正常的吗?

    我觉得这 200mV 是由于负载...对于确认,你可以从电子负载移除端子并检查.

    但要启用输出、您必须在 EN 引脚上正确提供电压。

    此致、

    Haseen。