This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:如果器件环境温度超过额定温度、该怎么办

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532192/tps62120-what-if-the-device-ambient-goes-beyond-rated-temperature

器件型号:TPS62120

工具/软件:

尊敬的团队:

一位客户使用 TPS62120 为无线电模块加电。

输入电压 — 9V

输出电压 — 3.3V

运行状态电流在几毫秒内为 10mA、大部分时间处于睡眠模式、其中预期电流小于 100uA。 器件在休眠时的 95%时间。

他们已经使用了此设备并且工作正常、但现在他们希望在环境温度下使用相同的设计、该设计可以超过 85 度。 C(可能为 95 度 c(不必要)。

您是否在与设备相对性相关的这种运行条件下看到任何问题?

根据数据表中提到的环境温度、当器件以最坏情况下的效率全功率运行或具有更高的功率压降时、这是相关的。 当您以很小的功率耗散百分比运行时、结温是深入研究的正确方法。

如果我假设在满足输出功率电流要求的情况下效率为 50%、则器件的温度不应超过环境温度 20°C。

输出功率  = 3.3V X 10mA = 33毫 瓦

50%效率意味着功率突降为 33mW、我假设器件和所有其他元件的总损耗为理想值。

(33 * 259.7)/ 1000 = 9°。 C RISE。 该计算基于 JEDEC PCB 指南线。 在这种情况下、客户 PCB 可能不同、因此会增加 10 度的裕度。 C 更多。 静止结温未接触上述 125°C 的温度。 C 那么、如果器件上的功率耗散保持在安全限制范围内、我们可以安全地说器件可以在超出额定环境温度的情况下工作吗? 非课程编号很难预测、但我想传达给客户的信息是“始终寻找结温、而不是数据表中提到的 TA “。

请 以帮助您深入了解这个主题。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    如果结温在限值内、则应该正常。

    但我们无法保证规格超过 85°C 的环境温度。

    此致、

    Haseen。