This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:我很难使用 LM51551 运行升压转换器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525876/lm51551-i-am-struggling-to-operate-boost-convertre-using-lm51551

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件:LM5155

工具/软件:

您好!
我使用 LM51551QDSSTQ1 设计了 PCB。 此 PCB 设计为采用 30V 输入电压和 150V 输出电压。 但当我施加 30V 电压时、输出端的电压也是 30V。 我随附了供您参考的原理图。  

“我正在删除我的原理图图像、因为我的客户不想保留它的开源“

请帮助我诊断此电路故障。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们在设计中使用的 LM5155 计算值。  

    e2e.ti.com/.../5582.LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:  

    感谢您使用 e2e 论坛。

     是否还能分享 SW、CS 与 Vout 和 Vin 等波形?

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在尝试、但目前很难管理 osclioscope 示波器。 是否有什么我们可以只使用 DMM 进行测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:

    您可以使用 DMM 测量 VCC、但使用开关模式电源时、必须使用示波器进行测试。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们的 PCB 正在由 PCB 制造公司进行测试。 我能够得到您提到的点的波形。 请在随附的视频中找到它  
    https://pcbwayfile.s3.us-west-2.amazonaws.com/mail/25/06/17/201911571f73ab0c61b044ec993eb95e462fdc1658113.mp4

    您可以找到这些时间戳上的波形
    0:16 开关
    0:44 CS
    1:24 输出

    看起来 CS 上没有数据、但 SW 和输出端有脉冲。
    请指导我让这个电路正常工作。  
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:  

    谢谢你。 但是、我需要同时检查所有这些波形。 请帮助您连接所有三个探测器并发送示波器快照。

    最好的注意、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    这是通过在 SW 和输出上放置 PROB 来录制的视频。 蓝色表示输出、黄色表示 SW。  
    https://pcbwayfile.s3.us-west-2.amazonaws.com/mail/25/06/19/202725372bd5766b5260a4eef8aca0b4e00c642ae1483.mp4
    在 CS 上、它始终已经为零、输入稳定为 30V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这不正确。 给我几天。 我让他们将 PCB 发运给我。 我可以在我自己的实验室中在示波器上测试它。  
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:  

    在升压电路中、如果看到 30V 输出与输入电压= 30V 相同、则表示器件不进行开关。

    • 检查 VCC (>5V)、UVLO (>1.5V) 的值。
    • 请使用示波器检查 SW (TP1)。 检查是否存在 PWM 信号。

    是的、就像 我提到的、我需要同时检查所有这些波形。

    此致、

    Mounika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我有 2 个信道的占星术。 所以我可以同时测量 2 个波形。 我将在 2 到 3 天内收到 PCB。 然后、我可以检查一下、它们会让您知道。 感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我施加了 18V 电压、可以获得 24V 输出。 我认为它的问题与反馈电阻器有关。 Excel 文件中的计算器无法更新反馈电阻值、因此我们使用了相同的值。  
    现在、我将底部反馈电阻器更新为 315 欧姆、以获得 150V 输出。 您能帮助我确认是否正确吗?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Faiz:  

    对于 LM51551、反馈电阻器中点的电压需要为 1V。 公式将是 Vo = Vref((顶部电阻+底部电阻)/底部电阻)。 Vref 为 1V。   
    您是对的、放置电阻分压器的 Vref 为 6V。 因此、当您更改下面所示的 Excel 计算器计算出的底部电阻值时、预期输出将为 150V。  

    此致、

    Mounika.