This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:无充电问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532271/bq25672-no-charging-issue

器件型号:BQ25672

工具/软件:

尊敬的团队:  

 客户反馈他们发现一个 BQ25672 缺陷。 这种现象是主板无法由充电器供电(连接充电器时没有充电电流,电流小于 2mA、相当于 HI-Z)。
拆下电池组并同时连接外部充电器。 QON 具有 3.4V 电压、REGN 没有电压、VSYS 没有电压。

连接电池包、QON 接地并被激活或连接到充电器以激活、REGN 具有 5V 电压、SDRV 也正常启动(输出电压= Vpack + 5V)

下面显示了一些寄存器分析、  您能帮助检查它是否可以通过软件恢复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、

    上面的寄存器读数对我来说没有意义。  例如、充电电压限制为 16.7V、但输入电压为 5V?  BQ25672 是仅降压充电器、因此输入电压必须高于 VREG 才能使转换器开关。 FaultStatus1 = 0x55 同时报告 OTG 和充电模式的错误。  是否可以重新读取这些寄存器、至少是 REG0x1B 至 0x27 和 REG0x0F?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

     Tks 在此注释、 正如您提到的、我将重新阅读以下寄存器列表。 但我 在数据表上找不到 FaultStatus1 = 0x55、  I2C 寄存器的最后一个为 48h。

     

    1Bh REG1B_REG0 Charger_Status_充电器状态 0 节 8.5.1.23

    单通道 REG1C_REG1 Charger_Status_充电器状态 1 节 8.5.1.24

    1Dh REG1D_REG2 Charger_Status_充电器状态 2 节 8.5.1.25

    1Eh REG1E_REG3 Charger_Status_充电器状态 3 节 8.5.1.26

    1Fh REG1F_REG4 Charger_Status_充电器状态 4 节 8.5.1.27

    20h REG20_FAULT_Status_0 FAULT Status 0 节 8.5.1.28

    21h REG21_FAULT_Status_1 故障状态 1 节 8.5.1.29

    22h REG22_REG0 Charger_Flag_充电器标志 0 节 8.5.1.30

    23h REG23_REG1 Charger_Flag_充电器标志 1 节 8.5.1.31

    24h REG24_REG2 Charger_Flag_充电器标志 2 节 8.5.1.32

    25h REG25_REG3 Charger_Flag_充电器标志 3 节 8.5.1.33

    26h REG26_FAULT_Flag_0 故障标志 0 节 8.5.1.34

    27h REG27_FAULT_Flag_1 故障标志 1 节 8.5.1.35

    +

    FH REG0F_REG0 Charger_Control_充电器控制 0 节 8.5.1.12