This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:多相运行

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51772EVM-HP, LM51772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532363/lm51772-multiphase-operation

器件型号:LM51772

工具/软件:

我将介绍两个 LM51772EVM-HP 评估板的并行(多相)运行连接、希望得到一些帮助。 我目前已在 I2C 模式下配置了两个单独的评估板(我想继续使用这两个)。  我能够启用/禁用、设置输出电压以及限制这些转换器的电流。  我已经测试了将输出连接在一起、并且展示了一些即使不使用多相功能的负载共享能力。  我希望在多相模式下连接 IC、通过 I2C(相同的配置,SYNC 除外)分别对每个 IC 上电和配置、并启用输出(通过 EN 引脚)、然后共享负载。  我认为这应该是可行的、但请确认我是否可以使用 I2C 模式并实现多相操作。

查看 LM51772 数据表第 107 页后、我看到了下图:

数据表中的网未正确标记、以帮助确定需要进行哪些连接才能多相运行。  我看到一个 IC 移除了 COMP 元件、COMP 应连接在两个 IC 之间、我假设 SYNC 也应连接(一个设置为输出上升沿,另一个输入具有下降沿??)。  它看起来应该已连接 FB/nINT 引脚。  如果我使用 I2C 电压控制、是否需要连接 FB/nINT?

非常感谢您对这两个评估板之间需要进行哪些连接/跳线配置来实现多相运行的任何建议!  谢谢!