This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:输入电压和输出电压之间的 TPS54308 标题空间?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532554/tps54308-tps54308-headspace-between-vin-and-vout

器件型号:TPS54308

工具/软件:

大家好:

我们使用的是电池模式下的 TPS54308。 具有相应可变输出电压的锂离子电池用作 Vin。 VOUT 为 6V。 该设计本身运行良好、但我们在数据表中找不到任何信息、说明我们是否需要以及在多大程度上确保 Vout 和 Vin 之间的最小距离。 换句话说、为了确保 6V 的稳定 Vout、Vin 可以下降多大的范围? 该信息对于确定电池的较低截止电压或检查我们是否可以在未来进一步降低电池电压、从而使其更接近 Vout 非常重要。 遗憾的是、与支持团队的聊天没有得到任何答复。
来自德国 Ulm Dominik HEPP 的诚挚问候

使用 DeepL.com 翻译(免费版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    该设计本身运行良好、但我们在数据表中找不到任何信息、说明我们是否需要以及在多大程度上确保 Vout 和 Vin 之间的最小距离。

    数据表中不提供此信息、因为这取决于客户和电路板。  

    换句话说、为确保 6V 的稳定 Vout、Vin 可以下降多远? [/报价]

    理想情况下、Vout 应非常靠近输出电容器后的降压 IC。 源端或接收端远离芯片而导致的 Vin 或 Vout 下降取决于布线相对于跟踪阻抗的放置时间。  

    此致、

    Gautam