This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:当 Vin 为 GND 或悬空时、漏电流问题且 Vout=5V

Guru**** 2813965 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS2552, TPS2552D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532056/tps2552d-leakage-issue-and-vout-5v-when-vin-is-gnd-or-floating

器件型号:TPS2552D
主题中讨论的其他器件:TPS2116TPS2552

工具/软件:

尊敬的:

这是为 TPS2116 打开的前一个线程的后续

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530275/tps2116-tps2116-when-only-either-v1-or-v2-are-floating/5887096#5887096

我计划将 TPS2552BDV 与 TPS2116 结合使用。

目的是当器件用作 USB 主机时从内部电源为 5V 至 3.3V 直流/直流转换器供电、而当器件用作 USB 器件时从 USB 连接器提供 5V 电压、下面可以找到一个方框图。


在 USB 设备模式期间、下图中所需的行为以红色突出显示

5V_POWER (VIN1) 不存在(0V 或悬空)

 存在 5V_USB (VIN2)

在这种情况下、3.3V 降压稳压器由 5V_USB 供电

问题:

1) 当 IN 引脚为 0V/悬空时、TPS2552 是否确定 OUT 引脚上具有 5V 电压?

2)  我看到这个旧论坛帖子,似乎是组件的泄漏问题,它仍然存在吗? 如果电流在反向路径中流动、TPS2552 是否会损坏? 我之所以这么问、是因为如果 VIN 上的电压高于 3.5V、TPS2116 会从 5V_USB 切换到 5V_PWR、我想避免不稳定的行为  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/562471/tps2552-tps2552-leakage-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alecog:

    1) TPS2552D 具有反向电压保护功能、因此它应该没有问题。 更多详细信息、请查看数据表中的第 9.3.2 节。

    2) 似乎您引用的线程与错误使用 Enable(启用)而不是泄漏有关。 到目前为止我并未注意到 TPS2552D 有任何泄漏问题。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    感谢您的回答

    此致

    Alessandro