This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65223-Q1:I2C_1 地址

Guru**** 2392445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65223-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531907/tps65223-q1-i2c_1-address

器件型号:TPS65223-Q1

工具/软件:

您好、TI

有任何关于 I2C_1 地址的信息? (TPS6522312-Q1)

我查看了 TPS65223-Q1 的完整数据表、但无法找到该地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    此配置的 I2C 地址为 0x48。

    I2C 地址来自 OTP、因此特定于每个 TPS65223x 器件、因此数据表没有此信息。 您将在该器件的用户指南中找到这些信息、您可以在安全文件夹中找到这些信息。 您可以 在此处申请访问权限。 本用户指南还包含有关 OTP 配置的所有其他信息、因此我强烈建议进行检查。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的答复、Niko

    我已`ve 这一链接。

    哪个文档具有该信息?  

    请告诉我该文档标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    由于此器件 (TPS6522312) 支持多个 PDN、因此我们可以分别为几乎每个 PDN 提供文档。 文件标题为“TPS6522312RAHRQ1 Rev2 PDN-7A“。 另请参阅 此文档

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以从这些文档中找到 I2C 地址、谢谢。

    那么、按照我的理解、TPS652212 `s I2C 地址为 0x48-0x4C、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    实际上、它如下所示:

    第 0 页:0x48

    第 1 页:0x49

    页 2:0x4A

    第 3 页:0x4B

    第 4 页(看门狗):0x12

    看门狗寄存器始终具有单独的 I2C 地址、即 I2C2 地址。 使用 I2C1 或 I2C2 总线进行看门狗通信时、情况也是如此。

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    如上所述设置 I2C 地址映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    我会将此 TT 标记为已关闭。

    此致

    Niko