This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:有关 AFE 上的均衡限流电阻器 (Rn) 的帮助。

Guru**** 2554980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532616/bq76952-help-regarding-the-balancing-current-limiting-resistor-rn-on-afe

器件型号:BQ76952

工具/软件:

您好团队:

在数据表和 TI_BQ769x2_CellBalancing 表中、给出了电阻值可以介于 20 Ω 和 100 Ω(Rn) 之间。 如果我希望在电芯平衡期间流经 AFE 的电流尽可能小、那么我们是否可以在假设为 200 欧姆的情况下使该值更高。 这会影响 AFE 的电压读数、因为同一引脚 也负责电芯电压读数。

如果值的范围是 20 - 100 欧姆,为了保持 RC(Rn 和 CN) 时间常数,那么我可以相应地调整电容器吗?

此致、  

Karthik。