This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610-Q1:使用 5V 版本提供 3.3V 输出+ WEBENCH 问题

Guru**** 2392595 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532511/lmr43610-q1-lmr43610-q1-using-5v-version-for-3-3v-output-webench-question

器件型号:LMR43610-Q1

工具/软件:

我对使用 LMR43610-Q1 和 WEBENCH Power Designer 有一个疑问。

我的目标是创建 3.3V/1A 输出、但对我来说最合适的器件是 LMR43610MSC5RPERQ1 (5V 固定版本)。 我计划在可调模式下使用它。  

我的问题与 WEBENCH 工具的行为有关:输入该特定...MSC5...器件型号时、它会将输出锁定到 5V。 您能解释一下该工具为什么这样做吗? 如果数据表确认芯片可调、我是否可以安全地忽略这种软件行为?

作为一种潜在的解决方法、我想知道这种方法是否有效:

  1. 在 WEBENCH 中为生成 3.3V 设计 LMR43610MSC3RPERQ1 (3.3V 版本)。
  2. 采用所有主要功率级元件(电感器,输入/输出电容器等)的建议值。
  3. 在我自己的原理图中使用这些具体的组件...MSC5...、包括 IC、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、方法正确。

    1. 在 WEBENCH 中为生成 3.3V 设计  LMR43610MSC3RPERQ1  (3.3V 版本)。
    2. 保持无源器件与从 WEBENCH 获得的无源器件相同。
    3. 更改反馈电阻器以将输出电压设置为 3.3V

    以下是获取 FB 电阻值的公式:

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我还有另一个建议:

    应用  WEBENCH 中的 LMR43620MSC5、并在 LMR43610MSC5 中使用无源器件 。

    但我建议运行 PSPICE 仿真来验证是否相同。

    谢谢、

    Pramik Patel