This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:二极管引脚和#39;s 工作范围

Guru**** 2392445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531288/lm5066i-diode-pin-s-operating-range

器件型号:LM5066I

工具/软件:

您好的团队、

我们想知道二极管引脚、它用于远程温度感应。

当我们遵循 MMBT3904 晶体管的参考设计时、二极管引脚上的工作电压在整个温度范围内是多少?

我们需要这些数据进行评估。 非常感谢!

期待您的答复。

BR、

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    它应该是最大值。 我们是否具有二极管的正常工作电压?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道这里的工作电压。 请问这个问题的背后原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    客户希望了解二极管引脚作为远程温度感测的工作机制。

    他们还需要对每个引脚进行降级设计。

    因此、它们需要工作电压以及电压与测试温度之间的关系。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      MMBT3904L 晶体管的基极发射极电压与集电极电流间的关系图。  

    温度的测量方法是根据二极管引脚提供的电流阶跃而改变二极管电压。 二极管引脚提供恒定 9.4µA、但会产生脉冲 250µA 毫秒一次来测量二极管温度。

    最大工作电压为~1V。