This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:如何将 DCP 3A 与 BQ25883 应用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531964/bq25883-how-to-apply-dcp-3a-with-bq25883

器件型号:BQ25883

工具/软件:

我们当前使用的是 BQ25883、如下所示。

使用兼容智能手机 PD 的充电器时、该充电器当前在 5V 1.5A DCP 模式下工作。

根据数据表、支持 5V 3A DCP。


您能告诉我们如何启用或配置它 (5V 3A DCP) 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请短接 D+和 D-引脚。

    谢谢、

    Ning