This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:BOOT BIST 反应

Guru**** 2392595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529319/tps6594-q1-boot-bist-reaction

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好:

对引导 BIST 故障的反应是什么(超过了引导 BIST 错误阈值)   

-根据数据表、PMIC 将保持 Safe_Recovery 状态

我的问题是如何知道 PMIC 情况?因为我可以理解、在这种情况下、无法进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是 ECU/SOC 将如何知道 PMIC 条件、因为我可以理解、在这种情况下无法进行通信?

    如果是  失败  BOOT_BIST、BIST_FAIL_INT 将触发、PMIC 将进入 SAFE Recovery 状态。 在这种情况下可以进行通信。

    如果 PMIC 在 BOOT_BIST 之前卡在 INIT 状态、则无法进行通信。 造成这种情况的两个常见原因是其中一个输出的 VCCA_OVP 或残余电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 我有一个后续问题、这里器件下电上电的含义是什么? 如果恢复计数达到最大阈值、则器件保持安全恢复状态。 是否需要执行任何操作、例如 PMIC 电源开/关来从此情况中恢复(二级恢复尝试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点是、 如果发生 BIST 故障(PMIC 卡在安全恢复状态)、则无法保证 SOC 的电源、并且通过通信通道读取 SOC 的任何内容都将不可靠。 我假设、BIST 故障不会在 nRSTOUT 上发送下降沿。 理想情况下、SOC 应如何在这种情况下做出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个后续问题、此处器件重启的含义是什么?

    必须对 PMIC 的输入电源进行下电上电。 如数据表摘录中所述、VCCA 电压必须降至 VCCA_UVLO 以下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外一点是 — 如果 BIST 故障(PMIC 卡在安全恢复状态)、SOC 电源将不受保证、并且 SOC 通过通信通道读取任何内容都不可靠。 我假设、BIST 故障不会在 nRSTOUT 上发送下降沿。 因此、在理想情况下、SOC 应该如何做出反应。

    几点:

    对于许多不同类型的故障、PMIC 可能会卡在安全恢复状态。 一旦恢复计数器达到限制、就会保持不变。

    2. BOOT_BIST 故障会将 nINT 置于低电平并将 PMIC 发送至 Safe Recovery。 除非器件发生损坏、否则 BOOT_BIST 故障可能会使高恢复计数器阈值达到最大值的可能性非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我明白了您的观点、但我的问题是

    BIST 在启动时失败、PMIC 进入安全恢复状态、并且不向 MCU/SOC 供电

    2.根据您的响应、nINT 会提出、SOC 应基于 nINT 运行

    3、但由于电源本身不提供给 MCU/SOC、我想说的是 nINT SOC 将如何处理此问题的任何操作。 这是不可靠的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid=“608024" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529319/tps6594-q1-boot-bist-reaction/5888480 #5888480“]

    2.根据您的响应、nINT 会提出、SOC 应基于 nINT 运行

    3、但由于电源本身不提供给 MCU/SOC、我想说的是 nINT SOC 将如何处理此问题的任何操作。 这是不可靠的。  

    [/报价]

    BIST_FAIL ->立即关断->安全恢复

    如果恢复计数器小于 rec_cnt_thr、则 PMIC 将执行 BOOT_BIST 并重试。  

    如果恢复计数器阈值为 15 并且 PMIC 连续达到 15 次 Boot_Bist 故障、则 SoC 无法执行任何操作。  

    但在 Boot_Bist 成功通过和 PMIC 启动后、SoC 应该会运行诊断、清除中断并继续操作。