This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61169:TPS61169 调光与滤波 PWM 信号的兼容性–请求确认和原理图审阅

Guru**** 2635015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529712/tps61169-tps61169-dimming-compatibility-with-filtered-pwm-signal-request-for-confirmation-and-schematic-review

器件型号:TPS61169

工具/软件:

您好、

之前、我使用的是 FAN5333B LED 驱动器、我们使用实现了调光 经过滤波的 PWM 信号 、LED 电流为 10mA 。

现在、我打算切换到 TPS61169 。 根据其数据表、调光通过控制 CTRL 引脚 ,但我找不到具体提到的滤波 PWM 调光支持. 不过、在应用手册中 SLVA471 是的 TPS6116x 系列支持滤波 PWM 调光

能否请您确认 TPS61169 是否支持 信号进行低频调光

我还附上了现有(基于 FAN5333B)和推荐(基于 TPS61169)电路的原理图。 如果您能查看他们并提供任何反馈或建议、我将不胜感激。

谢谢

Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasad、

    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们还有另一篇讨论该主题的文章、我将在此处关闭主题。

    此致、

    Hongjia