This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:连接多个 ADDR 引脚

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531295/tps1689-connecting-multiple-addr-pins

器件型号:TPS1689

工具/软件:

您好、

在电路板上实现多个 TPS1689 器件时(例如使用四个器件)、是否可以连接其 ADDR0 引脚并将其集体设置为“开路(未连接任何其他内容)“或“ 1 –75Ω 至 GND“? ADDR1 引脚将单独设置。
或者、即使设置相同、是否也需要为每个器件单独设置它们?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taichi:

    请将它们分开。

    此致  

    Kunal Goel