This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:电源输入问题

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532015/lmg1210-power-input-issue

器件型号:LMG1210

工具/软件:

我使用 LMG1210 驱动 GaN 晶体管。 我按照官方数据表设计了电路。 当输入为 5V 时、系统正常工作、HO 和 LO 上都有正确的输出。 但是、当我将输入增加到 5.5V 时、所有波形都会失真、即使 LDO 仍输出稳定的 5V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    需要更大的自举电容器和 VDD 旁路电容器。 使用 LDO 时、需要一个至少为 0.3uf 的电容器来实现稳定性。

    我还建议 HB-HS 上至少有 4.7nf 的自举电容器、但更大一点会更好。

    www.ti.com/.../slua887a.pdf

    建议的最小 Vin 电压为 6V

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的! 感谢您的帮助。