This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:需要 3V、5A 稳压器器件

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS50601-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531469/tps55340-need-3v-5a-regulator-part

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件:TPS50601-SP

工具/软件:

您好、

我正在查看适用于航天级应用的 3V、5A 稳压器器件。 你能告诉我吗? 如果没有可用的航天级、我需要它具有–55°C ~ 125°C 的工作温度范围 。 请给我建议一个部分,它将对我们更有帮助。 期待您的答复。

此致、

Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    输入电压是多少? 我想您这里需要一个降压转换器。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    我需要两个 3.3V 和 0.8V 的稳压器作为输入电压、温度范围为–55°C  ~ 125°C、电流为 5A。

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    输入电压、输出电压和输出电流是多少?

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    稳压器 1 要求:
    输入电压:5V
    输出电压:3.3V
    输出电流:5A

    稳压器 2 要求:
    输入电压:3.3V
    输出电压:0.8V
    输出电流:1A

    此致、
    Dinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danesh:

    您需要一个降压转换器。

    请 使用 TPS50601-SP 以上述 输入电压、输出电压和输出电流信息开始新主题。

    此致、
    Feng