This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:6s1p 电池

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ40Z80, BQ34Z100, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530060/bq40z80-6s1p-battery

主题中讨论的其他产品:BQ40Z80、BQ76942、 BQ34Z100、BQ25756

工具/软件:

您好、专家!

我正在为 6s1p 电池组寻找独立的 LiPo 解决方案。 这应该意味着充电器、BMS 和电量监测计。

截至目前、我计划结合使用 BQ40Z80 和 BQ76942 来涵盖充电、监控、平衡、断开和电量监测等功能。 但是、这似乎并不是独立的。

我有 12V 的输入、需要 24V 的电源来为负载供电。 话虽如此、集成式升压+充电器并不理想、但我也需要 BMS 和电量监测计来在 LED 阵列上显示剩余电量。 有任何建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 没有适用于 6 节电池包的组合电量监测计+充电 BMS。

    要获得整体解决方案、您必须将 bq40z80 等器件与 bq76942 组合起来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定使用 BQ7694202PFBR 作为 BMS、 使用 BQ34Z100PWR-R2 作为测量仪表、使用 BQ25756ERRVR 作为 充电器 IC。

    这些元件似乎能够在没有 MCU 的情况下运行、这是拥有“独立“器件的目标。 我是否可以在没有 MCU 和 I2C 功能的情况下使用这些器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要在某个时候对 bq34z100 进行编程(因此,这将需要一个可与 bq34z100 通信的 I2C 主机控制器)。 如果您只想使用 LED 指示 SOC 或 SOH、则不需要 UC。

    我无法判断 bq7694202 或 bq25756 是否可以在没有 UC 的情况下工作(我不熟悉这些产品 — 请提交此问题而没有标记 bq34z100、以便 TI 专家了解这些器件)。