This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26744E-Q1:对 PD 控制器进行编程并控制非 TI 直流/直流稳压器

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS26744E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531905/tps26744e-q1-programming-the-pd-controller-and-controlling-a-non-ti-dc-dc-regulator

器件型号:TPS26744E-Q1

工具/软件:

您好、

我有几个问题:

1.要对 PD 控制器进行编程、TPS26744E-Q1 的 GUI 似乎是不错的选择、是否可以在没有该 GUI 的情况下对控制器进行编程?

2. 这个问题可能表明了我对这个问题的无知、但是否可以通过 I2C (PMBus) 使用 TPS26744E-Q1 控制非 TI PMBus 直流/直流稳压器? 这与第一个问题有关、我想这需要不能通过 GUI 完成的自定义固件吗?

主要思路是根据发生的 USB PD 协商情况简单地更改稳压器输出、问题是所需的直流/直流 稳压器不是 TI 器件、而是有一个用于控制和配置的 I2C 从器件端口、理想情况下可以连接到 TPS26744E-Q1 的 I2C2 端口。

谢谢你的任何帮助和借口我的天真的主题,让我知道,如果需要更多的信息来帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas 您好:

    从理论上讲、这是使用自定义固件可以实现的。 是的、您可以纠正这无法通过 GUI 完成。

    您是否曾联系过 TI FAE? 我刚刚给你发了一个朋友的请求。 请接受、我们可以将此讨论移至直接消息。

    我将关闭此主题。 请为任何其他查询开始新的查询。

    谢谢、此致、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seong、

    好的、谢谢!