This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54410:VIN 额定电压

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR54410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532224/lmr54410-vin-voltage-rating

器件型号:LMR54410

工具/软件:

您好:  

lmr54410 的 Vin 规格因数据表标题和说明而异。 有时最大电压为 36V、有时为 45V。 哪一项是正确的?

此致

Erik Wichmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erik、

    可以在短时间(几秒)内使瞬态电压高于建议运行条件、并且不应该影响长期运行。 如果您需要一个长时间需要直流>36V 的器件、我建议使用其他器件。

    谢谢、

    Andrew