This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:在断开和连接电池期间充电器行为错误。

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529509/bq25756-charger-misbehaving-during-disconnecting-and-connecting-back-the-battery

器件型号:BQ25756

工具/软件:

尊敬的团队:

我已经使用 BQ25756 开发了一款充电器。 它在初始运行期间运行良好。 电池电压为 12.6V、充电电流为 3.5A。 但是、我面临一个问题、即充电器在电池连接和断开连接期间开始振荡、并且充电停止。 我观察到、在这种情况下、SRP 和 SRN 上会产生约 0.7V 的电压。

以下是关键元件的详细信息:

  • 电流感应电阻器: 5mΩ

  • RC 滤波器(两级): 10Ω 和 0.1µF

  • SRP 和 SRN 之间的电容器: 470nF

请建议如何解决此振荡问题。

此外、我是否可以将 5mΩ 检测电阻替换为 10mΩ 检测电阻、以帮助稳定系统?

此致、
Sasi VP
sasi@ultralifeindia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    振荡发生多长时间? 当充电停止时、EN_CHG 位是否会设置为 0? 如果 EN_CHG 设置为 0 并且振荡停止、您可以将该位复位为 1 以启用充电吗?

    此外、我是否可以将 5mΩ 检测电阻替换为 10mΩ 检测电阻、以帮助稳定系统?

    我认为是这样、但您需要将充电电流设置调整为原来的二分之一。

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将 5MΩ Ω 电阻器更改为 10MΩ Ω、并更换了 ICHG 电阻器、但移除电池后振荡问题仍然存在。 但是、当重新连接电池时、振荡停止。

    我尝试通过电子邮件发送原理图、但出现了交付问题。

    您能否提供有关如何解决振荡问题的建议?

    此致、
    Sasi V.P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能描述一下振荡行为的含义吗? STAT1 和 STAT2 引脚是否交替闪烁、表示充电器在充电和充电完成之间振荡? 还是这完全是一个不同的问题?

    有一件事可能有所帮助:如果在取出电池之前设置 EN_CHG = 0、该行为是否会得到改善?

    此致、
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我观察到 STAT1 和 STAT2 引脚交替闪烁的振荡行为。 因此、两个 LED 看起来昏暗、可以听到大约 20 ~ 50Hz 的低频声音。

    我在独立配置中使用充电器、没有 I2C 控制。 默认情况下、引脚 7 (/CE) 被拉至低电平(连接至 GND)。 为了解决这个问题、我尝试在电池盒中增加两个额外的触点引脚、从而在电池不存在时将引脚 7 拉高。 这一变化带来了一些改善。

    但是、在电芯均衡过程中、BMS MOSFET 会在内部断开电池。 当发生这种情况时、我再次观察到相同的振荡问题。

    您能分享您的电子邮件地址、以便我将原理图发送给您进行评估吗?

    此致、

    Sasi VP  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已使用我的电子邮件地址发送了一封私人邮件。

    为了解决这个问题、我尝试在电池盒中增加两个额外的触点针脚、在电池不存在时将针脚 7 拉高。 这一变化带来了一些改进。

    您能描述一下您所说的一些改进是什么意思吗? 哪些方面发生了变化?

    您能否提供输出电压波形、说明从系统上断开电池连接时会发生什么情况?

    此致、
    Michael