This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:安全计时器的行为

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532307/bq25622-behavior-of-safety-timer

器件型号:BQ25622

工具/软件:

有关 BQ25622 安全计时器的一些问题。

  1. 安全计时器是否会在每个充电周期中复位? 在正常充电期间不触发计时器到期、充电停止时、安全计时器是否停止?
  2.  在下一个充电阶段、安全计时器是否会复位并启用、并增加新计数?
  3. 当安全计时器到期时、SAFETY_TMR_STAT 和 SAFETY_TMR_FLAG 的寄存器将设置为 1、直到主机读取它们。 对吗?
    1. 数据表包含以下语句:

“状态字段报告读取时的状态。 标志位会被锁存、一旦设置为 1、便会保持为 1、直到主机读取该位、从而将其清除为 0。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  

    请在下面查看我的评论。  

    1) 是、当充电终止时、安全计时器会停止/复位。  

    2) 是的,安全计时器将在下次充电阶段开始时自动重新启动。  

    3) 是、如果安全计时器到期、SAFETY_TMR_STAT 和 SAFETY_TMR_FLAG 将设置为 1、从而导致充电停止。 数据表中关于需要读取该位以清除的语句仅适用于标志位、它不适用于 SAFETY_TMR_STAT 位。  SAFETY_TMR_STAT 将输出当前状态。 例如、假设安全计时器到期、但在读取该寄存器之前、先拔下输入、然后重新插入。 新的输入插入将导致一个新的充电周期、因此 SAFETY_TMR_STAT 将为 0b、而 SAFETY_TMR_FLAG = 1b、直到其被读取和清除。  

    此致、

    Garrett