This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183-Q1:在输入端添加一个反极性(连接)二极管

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522865/lm25183-q1-adding-a-reverse-polarity-connection-diode-at-the-input

器件型号:LM25183-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM25183

工具/软件:

您好、团队、

我们的客户询问我们是否需要在输入侧添加反极性(连接)二极管。 查看数据表、原理图中没有此类二极管、EVM 也是如此。

是否存在需要此类二极管的情况、或者 IC 由于其实现了某种功能而本质上不需要此类二极管?

请告诉我们您的想法。

此致、
胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaru、您能详细讲讲“输入侧的二极管“吗? 该二极管要连接到哪个位置? 您能否提供图纸/示意图以便更好地理解?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我所说的“输入“是下面的红色圆圈:

    此致、
    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胜丸

    我想您建议在 VIN 引脚处的 VIN 电源电压之间使用一个保护二极管、以防止任何电流流向 VIN 电源侧。 LM25183 不需要该二极管。 如果在任何情况下在次级侧加载反极性电流、则次级二极管会阻止任何电流流向初级侧。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    我们收到了客户提出的其他问题。

    LM25183 不需要该二极管。

    您能否详细解释一下上述评论? 这是因为 IC 本身内部内置了反向保护元件、还是不存在反向电流路径?

    此致、
    胜丸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不存在反向电流路径。 如前所述、次级侧二极管可防止任何反极性电流流向初级侧。

    谢谢你