This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30-Q1:器件在上电时爆炸

Guru**** 2893050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC30-Q1, TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531182/tps1hc30-q1-part-exploded-on-power-on

器件型号:TPS1HC30-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS272C45

工具/软件:

我们要控制线性电机。 它需要大约 2A、可通过反转+24V 和 GND 进入或退出。 继电器切换极性。 软件始终在开启 HSS 之前切换继电器。

我们有两个 HSS 对电源短路。 24 V 电源来自我们多年来一直使用的 100 W 交流转直流电源。

一旦存在 24V 电压或该电压上升、芯片似乎就会烧毁。 因为一旦我们打开交流电源、芯片就会在不到一秒的时间内爆炸。 在 24V 存在后、控制 HSS 的处理器会保持在复位状态 2½ s、因此它尚未控制 HSS。  处理器的 5V 电压源自 24V

在将电路板放入机器之前、我们先在工作台上测试电路板。

我们可以换用另一个相同电路板放大的电路板、这样就可以正常工作。 但并不是每次电路板都会爆炸。

什么可能导致芯片爆炸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iain:

    我首先注意到、您通过 TPS1HC30-Q1 的电压为 24V、标称电压额定值仅高达 18V、因为 TPS1HC30-Q1 旨在支持 12V 汽车系统。

    对于您的系统、我建议使用可以轻松处理 24V 电源的 TPS272C45。

    另一项建议是 DIA_EN 引脚和 LATCH 引脚都应具有 5k Ω 电阻器、以限制流入引脚的电流。

    此外、我没有看到任何反向电流保护功能来保护 TPS1HC30-Q1 免受反向电流事件的影响、如果出现这种问题、我建议添加接地网络。

    您的负载是否有电感? 如果是这样、负载关断时的反向电压也会导致问题

    此致、
    Nicholas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    感谢您的答复。 以下是一些注释:

    1.我附上了该器件数据表中的几个摘录。 TI 明确指出、这 对于 24V 系统完全起作用。  

    您是否认为该器件不适合使用 24V 电源?

    2.不可能将 24 V 连接回我们系统的前端。 我们有一个有源二极管 (LM74801) 作为电路板的输入。  (此外,我们的技术人员总是小心任何速率连接+和–正确!)

    这是否解决了您 对反向电流保护的担忧?

    3.负载是直线电机。 是的、这里有电感。 尽管 HSS 器件可以处理电感负载、但我们添加了 D44 来卸载反激式电感负载。 这 可确保电机中的能量转储、从而使器件的 OUT 引脚不会低于大约–0.9V

    这是否 解决了您对关闭负载时可能出现的问题的担忧?

    4.我不理解您认为 DIA_EN 和 LATCH 引脚上需要 5kΩ 电阻器的观点。 这些信号来自工作电压为 5V 的 PIC 处理器。由于 5V 来自 24V、因此 HSS 在 PIC 之前一小段时间上电。 但在 5V 稳定后、PIC 会保持在复位状态 2½ s。

    这两个引脚上的输入电流额定值为 14µA。 您能否解释一下与这些引脚串联的 5kΩ 电阻器可能会实现的目标?

    5、我担心的是,我们有两个芯片在开机后就被炸掉了。 您提到的任何事情是否可能导致此问题? 如果不是、问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Iain:

    1.

    不建议将该器件用于 24V 系统、因为我们不在 24V 下对其进行测试、因此可能无法保证接地短路行为。 是否有办法使电压在运行时暂时升高、因为这可能会造成损坏?

    2.

    反向电流耦合不应该是问题

    3.

    负载关闭不应导致任何问题

    4.

    如果 pic 受到保护、那么这应该不会成为问题

    5.

    我很难告诉你能发送一个示波器拍摄来更好地识别问题是什么?

    TPS1HC30-Q1 损坏的主要方法是过压。 钳位的最小电压为 33V。 在运行此器件时、您是否可以将电源电压提高到 33V?

    您是否在电子负载上运行这些测试?