This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM706A0-Q1:适用于仅降压 IC 的 IBB 配置

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: LM706A0-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532253/lm706a0-q1-ibb-configuration-for-buck-only-ic

器件型号:LM706A0-Q1

工具/软件:

您好 TI 论坛、

我想知道您是否可以将 LM706A0-Q1RRX IC 降压稳压器用于反相配置?

请参阅此 IC 的任何与 IBB 或仅反相配置相关的应用手册。

通常大多数降压/升压 IC 都支持 IBB。

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我想知道您是否可以将 LM706A0-Q1RRX IC BUCK 用于反相配置?

    是的、它可以在 IBB 配置中使用。

    请参阅此 IC 的任何与 IBB 或仅反相配置相关的应用手册。

    目前、LM706A0-Q1 没有与 IBB 相关的应用手册。

    [报价 userid=“603495" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532253/lm706a0-q1-ibb-configuration-for-buck-only-ic ]通常大多数降压/升压 IC 都支持 IBB。

    是的、我同意。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的及时回复。 我想使用其中两个 IC。 一个用于+Vrail、另一个用于-Vrail。  

    我将+24 转换为+/–15V。 目前、TI 的 TPSM 和 TLVM 系列 DC/DC 模块供应有限。

    我们正在考虑使用+10000 件商品、但无法获得库存是令人沮丧的。

    LM70xxx 系列 IC 非常现成、由于短缺、我们必须选择替代 PCB 布局。

    由于输入电压较大 (65V)、我相信不会出现过压问题。 VIN (IBB)= 24+ abs|–15|= 39V。

    IBB 配置有足够的余量。

    如果您发现任何问题、请与我联系。 我目前正在设计过程中。  

    我们一直将 Vishay SIC466 用于 IBB、我将建议改用 LM706A0-Q1 IC。

    初步评估表明 TI 器件具有更好的性能特性。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    两个电压轨的最大负载电流是多少? 您是否已联系当地的 TI 代表纠正未获取模块的问题?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我没有联系到你,但如果你有联系,我会立即打电话给他。

    我们 对每个 PCB 使用 1 个 TPSM63610RDFR(+15V 电源轨)、1 个 TLVM13610RDFR(+5V 电源轨)和 3 个 TLVM13640RDLR(+5V、+3.3V、+1.2V 电源轨)。

    再次强调、我们考虑的是 10,000 个器件的生产。

     

    +/–15V 电源轨上的最大负载为 6A。  

    如果你有任何其他可能的解决办法,我将很感激您的见解。

    目前、–15V 使用 Vishay Sic466、+15V 电压轨使用  TPSM63610RDFR。

    由于全球短缺、TLVM13610RDFR(+5V 电源轨)替换为 TPSM86838RCGR。

    TPSM86838RCGR 的选项范围有限、这是我在比较这两个器件后收集到的结果。

    然而,它必须被用来做有限的或没有全球供应。

    我不喜欢因全球短缺而进行重新设计。

    谢谢您、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我了解您的情况。 您位于何处?  

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atlanta, GA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    您公司的名称是什么?

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我已联系我们的内部产品营销工程师、他将派遣一位销售联系人与您合作、以获取您需要的模块。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 如果没有其他问题、请点击“已解决“关闭该主题。 谢谢、祝您好运。

    Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gridblock