This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543820:在边际条件下使用

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531280/tps543820-using-in-marginal-condition

器件型号:TPS543820

工具/软件:

您好的团队、

我的客户考虑 将 TPS543820RPYR 用于以下高电流轨。

  • 输入电压:12V
  • 输出电压:+0.85V
  • Iout:6.5A(典型值) | 8.2A(最大值)
  • 纹波电压限制:20mVpp

这会为 FPGA 供电。 应该可以吗?

我认为 我的客户应该改用电流更高的器件、如 TPS56C231RNNR。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要了解电感器和器件型号以及开关频率。  

    使用下面的公式 7 计算纹波。

    Fsw 是开关频率

    Lo 是电感、使用数据表中的 Lo 与电流间的关系曲线检查电感器数据表和较低电感。

    根据 EC 表、Ipeak Eq 9 应小于 11.7A、以避免电流限制

    根据 EC 表、Ivalley 应小于 9.4A、 以避免跳过 hs FET 导通和电流限制

    ILvalley = Iout–Iripple/2                               

      

    或者、可以使用下载并使用 Powerstage-designer 设计工具|德州仪器 TI.com

    输入输入输入、输出电压、开关频率、电感器和输出电流值

    然后点击电感器以显示峰值和谷值

    读取最小和最大电感器电流。  

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    对于高侧和低侧电流限制是的、 您需要使用电感值来计算纹波、以确保其不超过电流限制。

    那么 Iout 呢? 最大电流 8.2A 超出了建议运行条件。

    您能告诉我您的想法吗?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-san,

    是 8.2A 输出电流、在 100%运行时连续或接近 10%。    

    什么是通电时间。     8.2A 不会远大于 8A。  

    在>9A (~10%的时间)应用中、有客户考虑使用 TPS543820。  

    对于该用例、审查了电迁移并认为很好。  

    我不担心 8.2A。   我们需要做些什么来说服客户。   

    客户可以使用 EVM 并更改电感器、以便使输出电流接近电流限值以检查性能。