This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:输入电容器和输出电容器要求

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527214/tlv733p-q1-input-capacitor-and-output-capacitor-requirement

器件型号:TLV733P-Q1

工具/软件:

您好专家、  

我的客户使用 TLV73318PQDRVRQ1 并通过汽车 OEM 检查其外部元件。

她在 TLV73318PQDRVRQ1 的输入和输出端使用 1uF MLCC

 

数据表未规定要满足的 ESR 和频率范围的 Cin 和 Cout 要求。  

您能否说明应满足要求的频率范围和 ESR?

提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    TLV733P-Q1 使用高级内部控制环路来在使用和不使用输入或输出电容器的情况下实现稳定运行、即输入和输出电容器是可选的。

    通常、ESR 必须在 LDO 带宽范围 (1kHz 至 100kHz) 内处于建议的范围内(如果提供)

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishaan、感谢您的帮助。 我想知道 ESR 的建议值。

    您能否指定 1kHz ~ 100kHz 时所需的 ESR(欧姆)?

    这是客户原理图中所用电容器的 ESR 特性。

    请提供建议。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 COUT 是可选的、因此此器件没有推荐值。 我的意见适用于 LDO 的一般应用。

    如果客户考虑添加 COUT、让他们使用 X5R 和 X7R 型陶瓷电容器、因为这些电容器的值和等效串联电阻 (ESR) 随温度的变化极小。 大多数陶瓷电容器都支持低 ESR。