This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51772:从 DIV10 顺利过渡到 DIV20

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533576/lm51772-smoothly-move-from-div10-to-div20

器件型号:LM51772

工具/软件:

我需要通过 I2C 驱动 1V 至 48V 的电压、而不停止转换器。 这意味着芯片需要在 DIV20 上的 24V 之后切换、如果新电压下降 24V、则需要开启 DIV10。 如何在没有电压峰值的情况下实现。

当写入寄存器新电压值时,如何更好地写入寄存器:第一个 MSB 或 LSB 字节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stoil、

    抱歉、在运行模式下、DIV10 与 DIV20 之间没有顺利切换。 您只需将压摆率设置为最小值、然后尝试通过 I2C 以尽可能快的速度进行所需的更新。

    关于 MSB 和 LSB 的写入顺序:没有区别、一旦写入两个寄存器、就会接受并执行更新。

    此致、

    Stefan