This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5866:关于典型特性

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525688/lp5866-about-typical-characteristics

器件型号:LP5866

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户想 详细了解典型特性。 您能回答以下问题吗?

参见图 6-9。

1.什么是 CC 和 PC 设置? 每个都是 100%吗?

2.测量这些特性时,是在室温下吗?

3.当我们设置 MC = 50mA、PC = 60%、CC = 100%时、我们可以期望与 30mA 结果相同吗?

此致、

山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    1. 我想你说了 CC 和 DC。给我一些时间尝试找到数据库。
    2. 是、如果没有定义特殊的温度。
    3. 我想您说过 DC = 60%。 如果是、是。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 我想你说了 CC 和 DC。给我一些时间尝试找到数据库

    是否有任何更新?

    此致、

    山下耕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    再给我一天时间,明天将重播给你。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kotaro:

    请查找下面图 6-9 的 MC/CC/DC 设置。

    设置电流 (mA) MC 抄送 直流
    3. 0 127. 255
    15 3. 127. 255
    30 5. 127. 255
    50 7. 127. 255

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Felix!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carato:

    很高兴来到这里。