This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25858B-Q1:用于并行运行的热插拔和电流限制

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, BQ25856-Q1, BQ25858B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533400/bq25858b-q1-hotswap-and-current-limiting-for-parallel-operations

器件型号:BQ25858B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5066BQ25856-Q1

工具/软件:

您好 TI 专家、

我需要为以下问题陈述提供产品推荐。  

两个或多个电池将并联。 让我们坚持 2 个蓄电池的起动器。 电池 1 和电池 2 将并联。 VBAT 最小值= 41V、Vbat 最大值= 57.6V。 如果两个电池都处于不同的 SoC 级别、例如电池 1 为 80% SoC、电池 2 为 20% SoC、并且如果需要并联运行、则会出现巨大的浪涌和循环电流、因为它是 LFP 电池包、假设每个电芯的电阻为 0.7m Ω、串联 16 个电芯、这使得有效电阻接近 11.2m Ω 加上汇流条电阻、仍然未知。

为了便于计算、让电池 1 = 48V、电池 2 = 42V。  

我的目标是  
蓄电池 1 应将蓄电池 2 充电至平衡水平。
充电电流限值应限制为连续 20 安培。
最差情况下的最大充电电流可能为 100 安培、持续 500 毫秒。
 充电限值可以配置。

对于我研究的大多数热插拔控制器(如 LM5066)、输出是负载、但如果输入和输出都是电池、则需要一些指导来说明如何继续此操作。

我知道必须有一个固件控制模块、它会检查 2 个电池包的电压、如果只有差值小于 200 - 300mV、则允许并联运行、但在这种情况下、目前无法实现这一点。



谢谢。此致、
Vraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vraj:

    BQ25856-Q1 可能是您的理想选择。 该器件是一款双向电池充电器。 不过、这只在一个方向上进行涓流充电和预充电。 反向方向上、它只有 CC 和 CV、因此必须在主机 MCU 中添加一些额外的电池保护。 这可能还需要与热插拔控制器配合使用。

    BQ25858B-Q1 也可能有效。 如果您仍然需要使用 MCU 对涓流充电和预充电进行编程、该器件可能比 BQ25856-Q1 具有更对称的特性。 不过、这不是电池充电器器件、因此它只有 CC 和 CV 控制、没有电池保护(例如 TS 引脚)。

    这两种器件都不允许 100 安培。 20A 是输入和输出的限制、可以通过 I2C 进行配置。

    如果这有助于回答您的问题、请告诉我。

    此致、
    Michael