This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:返回电流路径控制

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533041/lmq66430-return-current-path-control

部件号:LMQ66430

工具/软件:

我在许多新应用中使用了 LMQ66430、我非常喜欢它。

我有一个关于将低侧 MOFET 电流与散热路径分开的问题。 请参阅数据表和 SNVA721A。

数据表表明、引脚 6 是该低侧 MOSFET 电流的流动位置、而 DAP(虽然 GND)用于散热、而不是电流路径。  然而、数据表布局示例显示了 DAP 到引脚 6 以及 NC 引脚 9 的连接、这可能只是为了为 RFBB、VCC 去耦和 RT 提供返回路径。

我担心一些低侧 MOSFET 电流会通过 DAP 过孔到达 GND 平面、并找到另一个不太理想的返回路径。

我是否可以将 DAP 仅连接到 GND 平面以进行散热、使用引脚 6 进行电流路径控制、并为 RFBB、VCC 和 RT 提供另一条返回路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想说的是、您不必担心 另一个不太理想的返回路径 在一天结束时、PGND 将进入整个系统的 GND、因此 RFBB、VCC 去耦和 RT 也将接地至 GND、而 GND 又是 PGND。 如果你能得到我的观点,请告诉我,我很乐意帮助你。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想确保没有电流通过 DAP、以便我可以对其进行电气隔离以进行热耦合。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴我能帮助你。

    谢谢