This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:ILIM 设置电阻器问题

Guru**** 2579795 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532965/tps25947-ilim-set-resistor-question

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件:TPS25946

工具/软件:


您好:

我在 TPS25474 系列的数据表中看到、它的电流限制能力通常额定值为 0.5A 至 6V。 这些设备的功能是否严格限制?  

我在 PCBA 的几个位置有这个器件、我通常会遵循这个说明、但在几个位置、我想将低于 500mA 的电流限制在更接近 325mA 的位置。 器件是否能够在这个水平上限制电流?  

随附的是一个原理图示例、其中我没有观察到器件的 ILIM 设定点额定值:

 

我很可能会将其更正为在额定限制范围内、但我很好奇这是否仍然是可行的实施方案。 我是否希望了解 TI 建议的任何行为或对该实施的任何改进?  

此外、我知道这是一款不同的器件、但此处给出的任何反馈也适用于类似的 TPS25946 系列吗?  

谢谢您、

Wesley Mandel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    这些设备功能是否严格限制?  [/报价]

    高于额定电流可能会导致 FET 损坏。 较低的电流(即低于 0.5A)不会对 FET 造成任何损坏。 它更多地是器件限制的限流精度。

    我在 PCBA 的几个位置安装了这款器件、我通常会遵循这一要求、但在几个位置、我希望将低于 500mA 的电流限制在更接近 325mA 的位置。 器件是否能够在这个水平上限制电流?  [/报价]

    该器件并非如此、因此精度会更差(电流限制精度约为 15-20%)。 此外、我们不会在生产中对此进行测试、也不会在电流限制低于 0.5A 时提供完整的验证数据。 这个 15%–20%的数字来自设计团队+整个温度范围内的小样本集验证。 TI 不会在数据表中保证这一点、因此我建议您在终端进行验证。  

    TI 是否建议对实施方案进行任何改进?  [/报价]

    除了上面提到的以外、没有其他任何东西。

    此外、我知道这是一款不同的器件、但此处给出的任何反馈也适用于类似的 TPS25946 系列吗?  [/报价]

    与 TPS25947 属于同一系列、因此有很多常见的 IP 块、它们与 TPS25947 属于同一系列。

    此致、
    Arush

    [/quote]
    [/quote][/quote]
    [/quote][/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 我将在我这边验证电流限制范围、但很高兴知道只能有更宽的容差。 我感谢这里的帮助!