This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:PSpice 仿真:使用 2.2uH 输入铁氧体磁珠时的振荡

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533095/tps737-pspice-simulation-oscillation-with-2-2uh-input-ferrite-bead

器件型号:TPS737

工具/软件:

您好的团队、

在 PSpice 仿真中、我的客户在 TPS73701 的输入端插入 2.2uH 铁氧体磁珠时会看到振荡。
当磁珠参数更改为 0 欧姆时、振荡消失。
请查找附件。

e2e.ti.com/.../TPS73701-PSpice-with-ferrite-bead.pdf

您能解释一下为什么在这种情况下发生了振荡吗?
FB 路径导致振荡的位置是什么?
输入侧铁氧体磁珠如何引起振荡?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    我怀疑这是由于仿真中的输入滤波器电路中缺少阻尼电阻造成的。 任何瞬变(例如启用 LDO)都会导致 LC 结构产生共振。 我建议在输入电容器和输入电感器中添加一个小串联电阻。 对于典型的陶瓷电容器、这个值应约为 3 –5mΩ。 大多数铁氧体磁珠指定直流电阻、可用作电感器的串联电阻值。 这些电阻器有助于 抑制输入振荡。  

    此致、

    Alex Davis