This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:使用 TPS7A7100RGTR 从 5V 降至 4.2V 时的配置

Guru**** 2586125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1532413/tps7a7200-configuration-for-stepping-down-from-5v-to-4-2v-using-the-tps7a7100rgtr

部件号:TPS7A7200

工具/软件:

是否可以使用具有上述配置的 TPS7A7100RGTR 生成 4.2V 电源? 另外、如果您能检查达到 4.2V 的启动时间以及 CSS 值的适当性、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsushi:

    此配置应按预期运行。 启动时间约为 2.5ms、才能达到最终输出电压的 90%。 鉴于压降和输出电流、我预计该应用中不会出现明显的热问题。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    非常感谢您的确认和详细说明。 感谢您做出快速响应、明确表示启动时间和散热注意事项。

    此致、
    大冢敦史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atsushi:

    我很高兴我的回复有所帮助。 我会将此主题标记为“已解决“、如果您有其他问题、请随时回复。

    此致、

    Alex Davis