This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25188:数据表说明问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25188, BQ25186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533172/bq25188-datasheet-clarification-questions

器件型号:BQ25188
主题中讨论的其他器件: BQ25186

工具/软件:

亲爱的女士们、先生们、


首先、我对您的数据表以及您对组件的描述方式表示感谢。

遗憾的是、这次我很难理解 BQ25188 的说明。 (也许我需要更多的咖啡!)

因此、我想问一些有关 BQ25188 数据表及其相应行为的问题。

1) 关于 VBAT_CTRL 寄存器:

PG_GPO 的具体作用及其连接位置是什么? 尽管阅读了详细说明和电路图、但我仍然不确定其用途。

2) I2C 行为:

您能告诉我是否有任何可用于 I2C 通信的示例吗?
是否没有为特定寄存器指定有效读取/写入过程的段? 寄存器地址在连续写入/读取后是否会自动递增?

好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix:

    感谢您的 反馈!  有时需要更多的咖啡、但这在数据表中似乎是一个错误。 感谢您的观看、我们希望 更正一下。

    1)/BQ25186/GPO(电源正常/通用输出)是 PG 上的开漏输出引脚。 VBAT_CTRL 寄存器中的 PGO_MODE 位允许将该引脚配置为 PG 或 GPO。 BQ25188 上不存在此引脚、因此该位看起来是从 BQ25186 数据表中继承的。

    2) BQ25188 使用标准 I2C 接口、数据表的第 7.3.15 节对此进行了介绍。  我还推荐使用此应用报告 、该报告介绍了 I2C 总线的工作原理: https://www.ti.com/lit/an/slva704/slva704.pdf?I2C=1719603646002&ref_url=https:ts //www.253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致、

    Alec