This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:电感器尺寸和电流消耗

Guru**** 2582735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E, BQ25628EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527425/bq25628e-inductor-sizing-and-current-queestion

器件型号:BQ25628E

工具/软件:

您好! 我对开关电池充电器并不熟悉、我有一种设计想试用 BQ25628E。  

在本部分数据表的“电感器选择“部分中、提到了使用 I_CHG 计算选择电感器器件所需的纹波和饱和电流。 但是、如果我正确理解这个器件、它能够同时为电池充电和为系统供电...是的吗? 如果是、我不会有 I_CHG (用于为电池充电的电流)和 — 有时- I_sys (电流单独用于为系统供电)? 如果是、我是否要使用这两个电流的总和来计算电感器尺寸?  

我相信这是一个很好的入门级问题、我有点困惑、为什么数据表似乎断言 I_chg 足以计算饱和电流并完成。  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请在下面查看我的评论。  

    如果是、我是否要使用这两个电流的总和来计算电感器尺寸?  [/报价]

    正确的是、在确定所选电感器所需的饱和电流时、您需要考虑系统预期的总输出电流。 总输出电流将为 ISYS + ICHG。  

    此外、供您参考、BQ25628E 旨在与 1uH 至 2.2uH 范围内的电感器配合使用、因此在考虑电感器的 DCR 和饱和电流要求时、您可以更加灵活。 较低的 DCR 电感器将带来更高的效率。

    您还可以首先参考我们 BQ25628EVM 板上使用的电感器。 我链接了用户指南、其中包括以下电路板的 BOM。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucq9/sluucq9.pdf 

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、超级乐于助人 感谢您发送编修。