This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B69-Q1:LDO 短路保护过程、如果正常、并且输出端口电压为 8V

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535329/tps7b69-q1-ldo-short-circuit-protection-process-and-if-it-s-ok-with-8v-in-the-output-port

器件型号:TPS7B69-Q1

工具/软件:

如下面的链接中所述、我们对输出进行了电池短路测试、LDO 输出端口中的电压上升到 8V。 我们注意到 LDO OUT 的最大额定电压为 7V。 但我们还检查了数据表中提到的短路保护。 这里有两个问题:1. 短路保护的行为和流程如何? 它是否涵盖 STB 保护? 2. LDO 输出端口上具有 8V 电压是否可以接受?  如果有任何问题、请帮助检查并告诉我。 谢谢。

(+) TPS7B69-Q1:TPS7B6950QDBVRQ1 — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pengpeng、

    1) 短路保护假定发生 接地短路、并用于 按比例缩小 低输出电压的电流限值。 它不提供对较高电压轨(例如对电池短路)短路的保护。 具有保护特性的器件将具有扩展的绝对最大范围。

    2) 输出端口上具有 8V 电压是不可接受的、因为任何违反绝对最大额定值  的行为都可能会导致器件永久损坏。 即使 VIN 足够高、可以减轻反向电流的损坏程度、芯片其他器件上的高接地电位也可能会烧毁或损坏器件。

    此致、

    Gregory Thompson