This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:设计审查

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535398/bq25798-design-review

器件型号:BQ25798

工具/软件:

您好:

请查看原理图并分享您的反馈。 我对系统电压有疑问、当输入端存在 VBUS 时、系统电压 (VSYS) 是直接等于 VBUS、还是取决于开关转换器的内部调节?

设计详情:

电池:2 芯锂离子电池
输入电流限制:无限制、允许尽可能大的输入电流。
USB:未使用。
输入:USB PD 或太阳能




谢谢、
塞宾·塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SEBIN:  

    我认为原理图没有出现任何明显的问题。 关于您的问题、VSYS 由开关转换器进行调节。 在 POR 时、VSYSMIN 由 PROG 引脚配置决定、但可以在 POR 后由主机器件更改。 在输入端连接 VBUS 和电池的情况下、VSYS 会调节至 VSYSMIN、并在 电池充电时跟随 VBAT 升至 VREG。 有关 VBUS 存在但电池被移除时 VSYS 行为的更多信息、请参阅数据表的第 9.3.6 节。  

    如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    此致、

    Austin