This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27532:UCC27532

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535404/ucc27532-ucc27532

部件号:UCC27532

工具/软件:

您好、

如果我们使用 VDD 14V、那么 UCC27532 的响应是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    如果 VDD = 14V、则输出开关在导通时的输出将为 14V、关断时的输出将为 0V。 它将按预期运行。

    该器件可在 10V 至 35V 的 VDD 范围内运行、并在 10V 下具有欠压锁定 (UVLO)。 还建议添加两个电容器来旁路 VDD。 第一个电容器应为≥100nF 的小型电容器、该电容器应尽可能靠近 VDD 引脚放置。 第二个是大电容器≥μ F 1µF、应将其尽可能靠近 VDD 引脚放置、靠近小型旁路电容器。  

    此致、

    Amy