This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5310:UCC5310 是否适用于驱动 110V 螺线管(负载<500mA)? 正在寻找隔离式栅极驱动器的建议

Guru**** 2812845 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5310, UCC5320, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510100/ucc5310-is-ucc5310-suitable-for-driving-a-110v-solenoid-load-500-ma-looking-for-isolated-gate-driver-suggestions

部件号:UCC5310
主题中讨论的其他器件: UCC5320TINA-TI

工具/软件:

TI 团队大家好、

我从事一个输入电压为的螺线管驱动应用  110V±30%  使用控制螺线管  低侧开关拓扑  负载电流小于 500mA  

我正在考虑  UCC5310  单通道隔离式栅极驱动器。 您能否确认此器件在此设置中是否适合驱动低侧 N 沟道 MOSFET?

如果没有、我希望有任何关于 A 的建议  紧凑型隔离式栅极驱动器  符合以下要求:

  • 低侧驱动器
  • 负载电流< 500mA  
  • 最好是增强型隔离
  • 兼容 110V 系统电压
  • 针对电感负载的快速开关功能

任何建议或参考设计都会非常有帮助。

谢谢!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loganathan、

    UCC5310 是合适的选择。 该器件系列具有最软的关断功能(如下)、在这种低开关频率、高电感应用中可能会带来优势。 弱关断驱动强度有助于抑制低侧电磁阀开关打开时的电压过冲。 您为 UCC5310 选择了哪个 FET 来驱动? 什么开关频率呢? 我假设它低于 10kHz。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的宝贵意见、并对延迟的回复深表歉意。

    我们在设计中使用以下元件:

    • 栅极驱动器器件型号:  UCC5320SCDWVR
    • MOSFET 器件型号:  FDD7N25LZTM

    我们附上了用于审核的原理图。 请仔细查看并分享您的反馈、这对我们来说非常有帮助。

    期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loganathan、

    100 欧姆和 330nF 的 RC 常数大得多。 我预计您必须降低这些值才能实现快速开关。 您可能必须通过实验来调整这些值、直到开始看到开关节点过冲:UCC5320 的内部 ROH 已为 12 欧姆、因此我建议从 R20= 10 欧姆和 C57= 1nF 开始、然后从中降低电阻。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    尊敬的团队:

    我想确认是否  UCC5320 栅极驱动器  配置  以 100%占空比运行 、专门用于简单的开/关控制、无需任何开关频率或 PWM。 我已经提供了  连接到 VCC2 的 24V 隔离式电源

    关于、

    Loganathan.r

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loganathan、

    是的、如果 UCC5320 配有隔离式电源(以其所驱动的 FET 源为 24V 电压)、则它可以支持 100%占空比。 占空比为 100%时的唯一挑战是无法使用自举电源、该电源需要定期重新充电。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的持续支持。

    我目前正在从事栅极驱动器仿真工作  UCC5320SCDWVR 。 TI 网站上提供的 SPICE 模型似乎无法在我们的设置中正常工作。

    请分享一个正在工作的案例  PSpice   TINA-TI  模型是什么? 对我们来说、推进仿真将非常有帮助。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Loganathan。 R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loganathan、

    您能分享您的仿真文件吗? 我将尝试看看问题是什么。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我无法在此处上传文件。 您能否分享您的电子邮件 ID、以便我将其发送给您?

    此致、

    Loganathan .R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Loganathan、  

    我无法在 E2E 上共享我的 ti 电子邮件。 您可以尝试压缩工程文件夹吗? 将 PSpice 文件上传到 E2E 通常需要的一个电路。

    此致、

    Sean