This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149:LM25149 SCH 问题

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519409/lm25149-lm25149-sch-problem

零件号:LM25149

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有两个问题,请帮助回答,谢谢。

1、电阻 R6942 的参考设计使用 0.24R、但我们可以在这里使用 1R、这是可以的吗?

2. PIN23 的内部是否连接到接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liulu:

    1.需要严格遵循相关的参考设计、因为这是 EMI 滤波器补偿环路的一部分。 不要使用参考设计中的其他值。

    2.引脚 23 连接到有源 EMI 检测输入。

    谢谢、

    Dino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    感谢您回答这些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、关闭螺纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、您能告诉我 LM25149 在电流?μ A 方面的最大输出电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于所选的 FET、没有“最大“电流超过 FET 这么大、来自控制器的栅极信号将无法驱动 FET。

    谢谢、

    Dino