This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:充满电时的充电器行为

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534092/bq25710-charger-behavior-in-full-charge

器件型号:BQ25710

工具/软件:

您好:

根据您最近提供的支持 (https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1495790/bq25710-maximum-input-current-limit):

BQ25710 要求用户终止充电操作(假设当达到 100%时)。

是否有选项(寄存器)可以定义充电器在电池充满电时的作用?

根据我们对 BQ25710 的体验、当其达到 100%时、充电停止且放电开始、尽管 DC_IN(VBUS 引脚)仍连接到外部直流输入。

当电池达到~95%时、充电将再次开始。

是否可配置?

谢谢、

Gil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    遗憾的是、没有用于电池端接功能的寄存器位。 您可以在电池充满电时将充电电流设置为零。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tiger。

    可以解释我们的充电器的行为吗?

    根据我们对 BQ25710 的体验、当其达到 100%时、充电停止且放电开始、尽管 DC_IN(VBUS 引脚)仍连接到外部直流输入。

    当电池达到~95%时、充电将再次开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    它看起来是正常行为。 我没有得到什么是投诉。  

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    充电似乎会在 100%时自动停止、我无需写入任何充电器寄存器(例如 0x14)、然后再次以 95%左右的频率恢复、无需对任何充电器寄存器进行任何写入。

    充电器连接到外部直流电源时的所有活动。

    这是正常行为吗?

    能否以不同的方式对该行为进行编程/定义?

    例如、我的意思是以 90%(而不是我们现在看到的 95%)恢复自动充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    这是正常的。 当电池电压达到充电电压 () 目标时、充电器会自动停止充电。 当电池电压降至 95%以下时、它还会自动充电。  

    遗憾的是、充电电平无法通过寄存器进行编程。  

    但是、如果您将充电电流设置为零、即使电池电压降至 95%以下、充电器也不会充电。 它等待用户发出的再充电命令。  

    您可以使用外部主机控制器进行完全控制。  

    此致、

    Tiger