This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z90:LED 电量监测计和复位功能

Guru**** 2373580 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z90, BQ78350, BQ41Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535344/bq41z90-led-fuel-gauge-and-reset-function

器件型号:BQ41Z90
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ41Z50

工具/软件:

您好:

我目前正在评估 BQ41Z90、并涉及到几个问题、我希望您可以提供帮助。

1. RST_SD 引脚功能冲突

数据表中对此进行了如下说明。



它规定应将 RST_SD 引脚下拉至 GND 并通过施加~3.3V 电压来激活该功能。
遗憾的是,我买的评估套件与此信息冲突,当按下时将引脚连接到 GND 的复位按钮,并且在电路上根本没有上拉/下拉电阻的迹象。



您能告诉我哪一种是未来设计的正确方法吗?



2. LED 燃油表示意图

数据表中指出 LED 引脚是开漏输出。

4x LED 的原理图是否与以前版本的电路板(例如 BQ78350)相同、其中 LED 源来自 Regout 引脚、并通过电量监测计上的 LED 引脚接地、如下所示?

谢谢

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    1) 应将其拉至 GND、EVM 正确。

    2) 数据表将在 RTM 之前更新、现在请参考 BQ41Z50 上的 LED 部分、它们的功能相同。

    此致、

    Diego