请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具/软件:
我们是否可以提供 BQ76952PFBR 的 IEC 62619:2022
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我们是否可以提供 BQ76952PFBR 的 IEC 62619:2022
您好 Landy、
这里列出了我们所有器件所通过的认证。 我们的器件适用于各种各样的应用。 我们的客户通过各种各样的标准,所以我们不满足一个单一的标准,我们也不满足任何一个特定的标准。
此致、
Alexis