This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3825:有关\MR 引脚处的内部上拉电阻器的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1535083/tps3825-question-about-internal-pull-up-resistor-at-mr-pin

器件型号:TPS3825

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

客户查看了 TPS3825-33DBVR 的规格、

他们发现了\MR 引脚处的上拉电阻器的差异。

-在电气特性中

-在功能方框图中

我认为 90K Ω 是对的、因为在最近的 PCN 之前是 52K Ω。

请检查哪一个正确。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    电气特性正确、上拉电阻为 90k Ω。 感谢您 在功能方框图中指出此错误。

    谢谢、
    Joshua