This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:。

Guru**** 2515625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQ34Z100, BQPRODUCTION

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1533010/bq34z100

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件: BQPRODUCTION、EV2400、BQSTUDIO

工具/软件:

我正在为 bq34z100 应用运行 High Cell bqProduction。 我还使用 EV2400 盒。 程序将看到 EV2400。 当我到达选择运行测试的位置时、它会立即失败。 我收到错误 6、与器件通信超时或意外响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    EV2400 不适用于此应用、请使用 BQstudio + EV2400。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 bqProduction 应用与 EV2400 搭配使用多年、没有出现任何问题。 这似乎是随机开始不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacob:

    我们已收到您的更新、目前仍在努力跟进解决方案。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    遗憾的是、TI 不再负责该工具的开发人员、对该应用的支持有限。

    也许这个 e2e 主题可能会有所帮助。  (+) EV2400:EV2400 + BQProduction — 电源管理论坛-电源管理 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我目前正在尝试使用 BQ Studio 应用程序。 当我选择组件时、会收到此消息。 是否有关于如何运行此应用程序来测试此部件的说明?                                                                          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    您的器件未自动检测、如果您的器件自动检测 BQstudio、则会自动打开。

    您的电路板是否已通电? 您对此器件使用的通信协议是否正确? 您是否具有适合所使用固件的.bqz?

    此致、

    Diego