This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:从不设置寿命位

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534796/bq34z100-r2-life-bit-never-sets

部件号:BQ34Z100-R2

工具/软件:

我正在测试 100Ah LiFePO4 电池。  

我设置 电池组配置 B 中的位 2 以启用“LFPRelax:启用磷酸铁锂 RELAX 模式“(即使它默认处于启用状态)

我将记录 FlagsB 中位 14 的状态、“Life:表示 LiFePO4 已启用。“

寿命位的状态从未改变、始终清零。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、  

    你能分享你的.srec 吗?

    此致、

    Diego