This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3762-Q1:TPS3762/TPS3762-Q1 申请可靠性报告

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3762-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534984/tps3762-q1-request-reliability-report-for-tps3762-tps3762-q1

器件型号:TPS3762-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在评估 TPS3762-Q1、以便其用于必须符合 IEC 61508 和 ISO13849 标准的安全关键型应用

为了继续进行安全分析和文档编制、我想申请 TPS3762-Q1 的以下物料:

 申请可靠性报告  
 -时基故障率:符合 Siemens Norm SN 29500-2 的组件故障率

 -模具失效模式和分布


请告诉我如何获得这些文件或正式要求它们的程序。

感谢您的支持。

此致、
[Choi、Hyun-EUI]
[Higen RNM]
[ hechoi@higenrnm.com ]