This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:转换模式下的输出振荡

Guru**** 2367720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1534752/lm5118-q1-output-oscillation-in-transition-mode

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118

工具/软件:

您好!


我的设置包含以下参数:

输出电压 VIN IMAX
8.9V. 9-24V 主题

所有元件值均已通过 LM5118 快速入门元件计算器验证、从而确保在降压和降压/升压模式下都有足够的相位裕度。
该稳压器在输入电压高于 13V 和低于 11V 时运行正常。

~、对于 11.5V 至 12.5V 之间的窄输入电压区域(具有轻微迟滞)、我观察到 Δ I 100mA 和 400mA 之间的负载电流在输出电压上出现了较大的纹波或振荡。
此观察到的信号的频率随着负载电流的增加而增加、直到它在大约~μ A 400mA 处完全消失。

从降压到降压/升压模式的转换区域中似乎存在某种振荡。




这是稳定性问题还是与电路板布局布线有关?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lorenz、

    您能否在负载阶跃响应中测量输出电压的响应。

    这可以指示环路稳定性。 您可以在接近电源电平的情况下测量它不稳定。

    我认为这里的布局也会产生很大的影响。 也建议检查布局。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan:

    在负载瞬态期间、输出电压保持稳定。
    我使用相同的补偿网络组装了第二块(相同)电路板、无法可靠地重现最初观察到的行为。

    我将继续详细测试设计、并在问题再次出现时返回报告。

    此致、
    Lorenz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Lorenz、

    您能否检查电路板是否正确焊接 — 如果连接不良,内部接地偏移可能会产生类似的影响。
    (也包括散热焊盘)

    此致、

     Stefan